This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:分配模式附加抖动

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1115742/lmk04208-distribution-mode-additive-jitter

器件型号:LMK04208

您好!

我正在使用 LMK04208NKDT 进行设计。 我们的客户对参考时钟上的最大附加 RMS 抖动有要求。 我计划将 LMK04208 CLKin1输入用于参考时钟、并按照数据表 第8.4.2.5节中的说明在时钟分配模式下使用器件。我们计划在器件的输入和输出端使用差分时钟、并遵循数据表建议。

在时钟分配模式下、我找不到抖动性能。  此信息是否在某个位置提供?

提前感谢您的帮助、

Jean-Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean-Yves、

    数据表未指定分配模式下的附加抖动、但您可以使用 PLLatinum Sim 工具获取各种输出格式的本底噪声详细信息。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal