This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:相位噪声性能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1115499/lmx2581-phase-noise-performance

器件型号:LMX2581
主题中讨论的其他器件: LMX2582

尊敬的 TI 团队:

我计划在我的新设计中使用 LMX2581 RFPLL 来生成高达3.5GHz 的时钟。

我在具有窄带和宽带分类的数据表中看到了一些频率的相位噪声图。

您能否共享该相位噪声图的环路滤波器设计?

请求提供 LMX2581 PLL 的以下详细信息。

载波频率为2800MHz、3200MHz 和3500MHz、频率偏移为100Hz 至40MHz 时的相位噪声图。

用于相位噪声测量的环路滤波器组件和 PLL 配置(TICS Pro)图像。

3. PLL LMX2582和 LMX2581之间的比较报告(如果有)

此致、
Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vigneshwar、

    请使用 PLL SIM 设计环路滤波器并仿真相位噪声性能、该工具在 相位噪声仿真中非常精确。