请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2581 主题中讨论的其他器件: LMX2582
尊敬的 TI 团队:
我计划在我的新设计中使用 LMX2581 RFPLL 来生成高达3.5GHz 的时钟。
我在具有窄带和宽带分类的数据表中看到了一些频率的相位噪声图。
您能否共享该相位噪声图的环路滤波器设计?
请求提供 LMX2581 PLL 的以下详细信息。
载波频率为2800MHz、3200MHz 和3500MHz、频率偏移为100Hz 至40MHz 时的相位噪声图。
用于相位噪声测量的环路滤波器组件和 PLL 配置(TICS Pro)图像。
3. PLL LMX2582和 LMX2581之间的比较报告(如果有)
此致、
Vignesh