This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 一个毫秒计时器开关

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1115536/a-millisecond-timer-switch

主题中讨论的其他器件:TLC555NE555

尊敬的 TI 专家:

我正在调查一些关于执行 一毫秒计时器切换的想法。

我的应用中不能使用任何微控制器。

电路运行如下所述。

初始状态:输出逻辑0。

2.对于0 ~ 50ms:输出逻辑1.

3.对于50ms ~ 2450ms:输出逻辑0。

4.返回到第2阶段。

逻辑高电平可设置为3.3V 或5V 电平、输出信号将 MOSFET 作为开关进行控制。

对于如何设计电路、是否有任何意见?

我可能需要一些组件来开始设计和运行 TINA 进行的一些仿真。

提前感谢。

RIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ric、  

    TLC555或 NE555是不错的选择。  这两个器件的数据表将分别包含有关每个芯片电路的信息。  

    此致、  

    维森特