This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:我们是否可以将交错180度时钟信号实施到具有300kHz FSW 的并行 PWM 控制器?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6P, LMK6D, LMK6C, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1111950/lmk6c-could-we-implement-interleaved-180-degree-clock-signal-to-parallel-pwm-controller-with-300khz-fsw

器件型号:LMK6C
主题中讨论的其他器件:LMK6PLMK6DLMK05318B

各位专家、您好!

我们能否使用300kHz FSW 实现到并行 PWM 控制器的交错180度时钟信号?  

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:  

    您能准确地阐述您的问题吗?  

    因此要求是300kHz。 180度时钟信号是什么意思……类似于通道的 n 和 p 侧的东西必须是180相移? 如果是这样、则差分信号就是这样。 对于单端、只有1个输出。  

    我认为我没有正确理解您的请求、如果您可以详细说明、希望我能提供更详细的信息。  

    此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    我们需要两个具有180度交错的时钟。 我们是否可以知道是否有任何实施可以与客户共享? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、  

    差分时钟将以这种方式工作。 如果您选择 LMK6P (LVPECL)或 LMK6D (LVDS)-通道的 n 和 p 侧会发生180相移、这意味着当1为高电平时、另一个为低电平。 LMK6C 是一个单端信号、因此没有其他反相通道。  

    其次、LMK6通常仅支持 MHz 频率。 1 MHz 及更高。 您的要求是300kHz、对吧? 我们有支持该低频的时钟源。  

    此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    是的、我们需要300kHz。 您是否有合适的时钟生成器可以与我们共享?  

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、  

    我们的时钟源仍需要外部基准(某些晶体、一些振荡器)。 它们旨在提供多个输出、通用基准电压范围为4 - 16。  

    我们没有任何可支持300kHz 频率的独立振荡器。  

    如果时钟发生器是可以接受的、则需要对其进行外部参考。 LMK05318B 之类的器件可在 OUT 7上提供低至1Hz 的频率。 它确实需要一个10 - 50MHz 振荡器基准。  

    此致、

    Amin