This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:如何从 LMK03328生成1.4MHz 时钟

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK05318B, CDCE6214, CDCI6214, LMK05318, CDCE937, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1112398/lmk03328-how-to-generate-1-4mhz-clock-from-lmk03328

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: LMK05318BCDCE6214CDCI6214LMK05318CDCE937CDCM6208

您好!

我现在正在使用 LMK03328为我的系统生成多个时钟。我希望再生成一个1.4MHz 时钟。 但我无法在 TICS Pro 中进行配置。 我看到了 LMK03328编程图。 但我仍然无法生成1.4MHz 时钟。我可以做的最小时钟为2.3MHz。 数据表显示最小 VCO 输出为4800MHz、最大输出偏差为8和256。因此最小输出频率为4800/8/256=2.34375MHz。 这是我可以在软件中遇到错误的最小频率。 为什么数据表显示最小输出为1MHz。 我该怎么做? 即使我从参考输入调出输出、如果使输入为1.4MHz、它仍然失败。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    LMK03328的分频器深度不足以从 PLL 生成1.4MHz。 如果可以、您可以在 OUT4到 OUT7的其中一个上选择80MHz PRIREF 并除以57。 从而使您接近1.4MHz。

    否则、您需要更改为具有更高输出分频器深度的 LMK05318b。 也可选择 CDCE6214。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    非常感谢。 我们曾考虑使用 LMK05318和 CDCI6214。 但我们不会在应用中使用晶体、或者至少我们可以暂时禁用晶体输入。 我认为 LMK05318必须使用晶体来支持基本频率、并且我在软件中找不到晶体输入禁用选项。 我是否误解了它?

    CDCI6214的更多信息。 我们的应用抖动需要低于750fs。我在数据表中看到 DCCI6214最大抖动可以为800fs、因此我拒绝它。我看到 CDCE6214抖动更糟、达到 ps。

    您能不能建议我一个器件能够生成低至1.4MHz 的时钟、至少四个输出、同步、LVCOM 抖动小于750fs、可以在两个输入时钟之间切换、并且无需晶体输入。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    我可以这么做。 但我需要其他信息、因为听起来我们需要在一定程度上消除抖动。

    抖动要求的集成范围是多少? 它是12kHz 至20MHz 吗?

    750fs 是否是1.4MHz 信号的要求?

    输入信号是什么样的? 您是否有相位噪声图? 输入源是什么?

    您还需要生成哪些其他频率?

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    集成范围为12kHz 至20MHz、支持模拟带宽为100kHz 的 ADC 20MHz 时钟。

    我需要四个输出、两个 LVCOM 20MHz 至 ADC 需要750fs 的抖动。 系统控制器的频率为60-80MHz、另一个器件的频率为1.4MHz。仅20MHz 需要低抖动。

    输入是来自系统的两个80MHz 差分时钟。如果出现一个损耗、它可能会切换到另一个。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    另一种方法是使用20MHz xtal 或 XO 将其馈入 CDCE937。 这将为您提供良好的500fs 时钟。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到了图片。但由于系统同步、我们的输入频率固定为来自另一个系统器件的80MHz 源。并且不允许我使用振荡器/晶振来降低噪声。 同时、我们可以在两个80MHz 源之间切换输入、以避免任何输入上的时钟损失。这就是我选择 LMK03328作为最重要的20MHz 低抖动时钟的原因。然后、我发现它在1.4MHz 上不起作用。 其他芯片在1.4MHz 频率下工作、但不满足抖动和输入要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    好的、在这种情况下、我可以提供2种解决方案:

    LMK05318b

    2. CDCM6208 (生成80/20/2.8MHz)+ D 触发器、每2分频。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    是的、我们想到了 LMK05318。 但我希望与你一起澄清一件事。 我必须在 LMK05318/LMK05318B 的 XO 引脚31/32处使用振荡器/晶体来提供基本频率和相位噪声。 然后、DPLL 的参考输入提供同步。 我是对的吗? 因此、我无法在应用中禁用 XO 输入、它将丢失所有输出时钟、对吗?

    如果我可以禁用 XO 输入、那么 LMK05318就是我的设计的一个困扰。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    您的理解是正确的。 遗憾的是、需要提供 LMK05318b 内 APLL 的 XO (或其他基准)。 您的系统中是否存在 XO 问题?

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的经验表明 XO 可能会影响系统中的某些敏感器件。因此、我们通常直接使用系统中干净的源。 这就是我选择 LMK03328的原因。

    当电路板调试时、如果没有来自系统的主时钟、我可以在次级参考输入端使用80MHz 振荡器。我知道 LMK03328不支持80MHz XO 输入、因此我将在 LMK03328和振荡器之间使用 LVCOM 时钟缓冲器。 可以用吗? 这是我要向你确认的另一个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    频率限制位于需要在输入端使用无源晶振的内置振荡器级。

    如果您使用有源 XO、只需更改输入级即可接受差分或 LVCMOS 信号。 在这种情况下、80MHz 没有问题。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    太棒了! 因此、我可以在我的设计中保存一个时钟缓冲器。

    我检查了一些类似的器件、例如 LMK05318和 CDCI0614。 如果我使用有源晶体振荡器、我是否可以认为所有这些器件都支持宽外部输入范围? 窄晶体输入范围仅适用于无源晶体振荡器。 明确这将有助于我在未来的项目中使用类似的器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    正确。

    CDCI6214:

    LMK05318b:

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    非常感谢。 我将在我的设计中保留 LMK03328、然后考虑其他方法来生成1.4MHz 时钟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    好极了。 我将关闭该线程。 如果您有其他问题、请再次发帖。

    此致、

    Julian