This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:快速电源斜升(<0.1ms)会发生什么情况?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1115124/cdce6214-what-is-happen-on-quick-power-supply-ramp-up-0-1ms

器件型号:CDCE6214

您好!

我们可以在数据表中找到 tVdd "最大电源电压斜坡时间"为0.1ms 至30ms。  如果电压斜升时间小于0.1ms、会发生什么情况?   此外、您能否告诉我们为什么存在0.1ms 规则?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    如果电源斜坡时间小于0.1ms、则可能会触发 ESD 单元、您可能会看到过多的电流在流动。

    此致、

    Julian