This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:当 Vcc=0V 时、输入引脚上的最大电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1114675/tlc555-maximum-voltage-on-input-pins-when-vcc-0v

器件型号:TLC555

大家好、

是否有人知道、在 Vcc 在关闭时降至零后、CMOS TLC555计时器是否能够承受其输入引脚上的残余正电压? 我想使用它来控制器件的工作时间、并在重新启动之前强制用户暂停一些暂停、例如占空比。 计时器将以可稳态模式运行、因此计时电容器需要保持一些电荷、然后在关断期间通过电阻路径缓慢放电。 我问这个问题是因为数据表针对所有输入报告了一个-0.3V…的绝对最大范围 VDD。 但当 Vdd 为零时会发生什么情况? 我仍然没有找到 TLC555的任何内部原理图、只有 ST 的 TS555的内部原理图、而查看它、我认为输入引脚应该这样做。

谢谢你

Simone