This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:VDD 1.8V、具有3.3V CMOS 单端振荡器输入

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1115391/lmk1d1204-vdd-1-8v-with-3-3v-cmos-single-ended-oscillator-input

器件型号:LMK1D1204

问题1:我们能否在 Vdd = 1.8V 且 LVDS 输入连接 IN1_P/N、以及 将3.3V CMOS 单端输入连接到 IN2_P 的情况下运行 LMK1D1204?

问题2:我正在尝试 将上次答复中给出的指导应用于上述问题1中讨论的与我们的情况相关的参考问题:

"输入摆幅的要求规定为 VIN_S-E

您需要检查实际输入信号、并从该信号获取 VIH 和 VIL 电平。"

我是否正确地将其解释为采用我们进入 IN2_P 的信号的振荡器输出规格(VOH_min、VOL_max) 并使用这些规格来确定 LMK1D1204 IN2_N 的 Vth? 例如、Vth =(VOH_MIN + VOL_max)/2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    是的、您可以使用 VDD = 1.8V 时的 IN0 LVDS 信号和 IN1上的3.3V CMOS 信号来操作 LMK1D1204。 我提供了数据表中与您的情况类似的示例原理图。 对于第二个问题、您的解释是正确的。 Vth 设置为 LMK1D1204 CMOS 输入的 VH 和 VL 的中点、因此 IN1_P 和 IN1_N 之间的峰值差分电压 不会超过最大规格。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Connor