This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:触发斜坡发生器

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, TLC555, OPA172, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1113509/tlc555-triggered-ramp-generator

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件:NE555OPA172OPA197

大家好、

我们正在设计一个触发斜坡发生  器、当我们有触发脉冲时、我们应该生成一个400mV 到8V 的斜坡、并且斜升时间可调。

我需要使用电位计将斜坡时间从1ms 调整为100ms (用户可通过电位计选择)。例如、我设置为10ms、这意味着斜坡必须在10ms 内从400mV 变为8V。

1)我想使用 NE555或 TLC555,您建议使用哪一个?

 

2) 2) 555应像 DS 中的图9那样以单稳模式运行、但我想用可调电流源替换 Ra 电阻器、以在电容器上获得线性斜坡。

您是否有一个有关如何使用555计时器执行此操作的简单实现方案?

然后、我将需要缓冲电容器的电压以调整电平 tp 400mV 和8V、并使用该信号来驱动传动器。

BR、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在研究这一点、并将在明天的工作日结束前做出回应。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是有关您的设计标准的想法。 我使用500欧姆至22k 欧姆的不同值扫描 R5。 R1和 R5控制为电容器 C1充电的电流。 TLC555的 GND 引脚最高可偏置400mV、如下所示。 我已附加下面的仿真。 我推荐 TLC555。 请告诉我您的想法。  

    e2e.ti.com/.../TLC555-Ramp-Generator.TSC

    此致、

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的重播、这看起来很棒。

    我  也进行了研究并发现了同一电路、但我还有其他问题。

    由于我需要可调节的斜坡时间、因此我可以使用电位计而不是 R5来调节时间。

    1)

    我的问题是如何选择 PNP 的偏置电压(R1和 R4电阻器)? 为什么是9.6V?

    PNP 应始终在活动区域(Ve>Vb>VC)工作,VC 将从0.4V 更改为8V (2/3*12V)

    因此 Vb 应该比最大 Vc 为0.7V,这是因为 Vb = 9.6V?

    2)

    0.4V 而非 TLC555 GND 不错、您能解释一下 TLC555数据表中的哪些地方规定允许这样做吗?

    您还知道 TI 参考可以提供400mV 电压( 例如模拟器件 LT6650)吗? 或任何其他适用于400mV 的 TI 解决方案? (例如 LDO...)

    3) 3) R23、R6和 C6的用途是什么?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D.、

    是的、这是一个巧妙的电路。 我尝试了几种不同的方法、这似乎是最佳选择。 R1和 R4的决定仅对保持器件处于活动状态至关重要、如您所述。 这可以进行调节、但是第一遍即可获得正常工作的电路。 偏置电压将决定由 R5设置的充电电流。 R5和 R1可根据需要进行调整。  

    接地连接是相对的、TLC555 GND 不需要与系统 GND 相同。 我应该已经将旁路电容器从电源连接到400mV 的新"GND"。  

    我目前正在尝试使用放大器来驱动400mV、从而使仿真正常工作。 电阻器 R23、R6和 C6用作具有低通滤波功能的分压器、我打算使用该分压器来设置同相放大器的 VCM。 这将用于将 TLC555的 GND 连接设置为400mV。 我目前正在使用 OPA172进行此项尝试。 如果我能够使仿真收敛、我将很快使用此设置进行更新。  

    此致、

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D.、

    我将仿真与将基准电压驱动到 TLC555的 GND 引脚的 OPA172配合使用。 运行确实需要很长时间、因此您知道是否尝试运行它。 我已随附下面的更新 Tina 文件。 您可以看到我对基准点所做的调整、特别是 TLC555周围的 Vref。  

    e2e.ti.com/.../5861.TLC555-Ramp-Generator.TSC

    此致、

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的 sim。

    我使用的是 OPA197、而不是 OPA172、我认为这是可以的吗?

    此外、我为 Vramp 添加了缓冲器、并添加了 MUX、以便在斜坡完成时获得8V 输出、这种方法是否正常?

    请查找随附的仿真。

    e2e.ti.com/.../RampGenerator_5F00_MUX.TSC

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是的、OPA197也是一个不错的选择。 我查看了 Tina 仿真并运行了瞬态分析。 将多路复用器与缓冲器结合使用的好主意! 我在使用此方法时没有发现任何问题。  

    此致、

    Chris Featherstone