This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:输入为单端时有一些问题

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1114870/lmk00105-some-questions-when-the-input-is-single-ended

器件型号:LMK00105

H 组、

客户有一些问题。 输入为单端输入。 电源电压为3.3V。

与 CLKIN 相关

1.他们是否应注意 VCM? 当输入为单端时、输入电压范围是多少?

2.根据数据表、VI_SE 的范围似乎需要在0.3V 至2V 之间。 是这样吗?  或者 VI_SE 需要低电平小于0.3V、高电平需要大于2V?

3.关于 VID,CLKIN 和 CLKIN*之间的差分电平需要介于0.15V 和1.5V 之间?

与 OSCin 相关

VIH 是否需要小于2.5V 或大于2.5V?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noriyuki,

    1.如果 CLKIN*连接到 GND,则 VCM 规格不重要。 如果 CLKIN*未接地,则必须为 CLKIN*提供一个处于 VCM 范围内的电压。 请参阅下面突出显示的 VI_SE 说明。

    对于单端输入、输入电压范围要求为0.3Vpp 至2Vpp、如上所示。

    2.是的、VI_SE 必须在0.3Vpp 和2Vpp 之间摆动。 它 是一个低规格和高规格。

    3.是的,CLKIN 和 CLKIN*之间的差分电平必须介于0.15V 和1.5V 之间

    VIH 需要小于2.5V

    此致、

    起亚拉赫巴