This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE706:默认寄存器值和修订版代码

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1108092/cdce706-default-reg-values-and-revision-code

器件型号:CDCE706

大家好、

您能否共享 CDCE706的默认注册转储? 数据表仅显示非保留位信息。  

我的客户正面临  CDCE706的异常发热、频率对设置也很奇怪、因此我希望通过初始 Reg 设置恢复默认值。

此外、我还想检查 修订版代码。 数据表显示 应该为字节0写入"01h"、但 TI 时钟专业工具生成的设置显示了字节0的"11h"。
现在哪一项应该是正确的?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    已连接是 CDCE706.e2e.ti.com/.../cdce_5F00_706_5F00_default.txt 的默认 EEPROM 设置

    您能详细说明"异常加热"吗?

    字节0是只读寄存器、不能通过编程进行更改。 它应回读11h。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian-San:

    感谢您对此做出的及时响应。

    好的、我理解 Byte0的回读值现在应该是11h。

    我的办公室中没有 EVM、所以您能否在获得 EVM 设置表后在您的工作台上检查它?

    根据工程师的说法、他们在评估期间更改了 SSC 调制器设置。因此、这一点导致了器件中的一些问题、因为数据表显示如下。

    动态更改 SSC 调制频率因子时、必须绕过(关闭) PLL这可以通过以下编程序列来完成:旁路 PLL2 (字节3、位6 = 1);写入新的调制因子(字节25);重新激活 PLL2 (字节3、位6 = 0)。

    我只是要求他们在调制因数变化之前绕过 PLL2、现在等待他们的反馈。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    如果新编程序列解决了该问题、您是否获得了反馈?

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    我正在关闭此主题、因为我没有听到您的声音。

    如果您有其他信息、请再次发布。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian-San:

    很抱歉、我对此问题的回答很慢。

    我已确认他们可以解决此问题。 他们似乎注意到他们在 I2C 中的顺序写入数据有问题。 纠正该点后、器件工作正常。

    我非常感谢您为解决此问题提供的快速而有力的帮助。

    此致、

    Takashi Onawa