This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:时钟配置文件

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1111672/lmk04828-clock-configuration-file

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

您好!

我们正在电路板中使用 LMK04828B 时钟合成器。 已附加 TICS Pro 软件的时钟配置文件。 请根据时钟要求方框图和注释检查配置文件。

随附的是时钟要求的方框图。 您还能不能提及将 SDCLKout1、SDCLKout3和 SDCLKout5设置为7.68MHz 所需的更改。

e2e.ti.com/.../clocking_5F00_structure.pdfe2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_Clock_5F00_config_5F00_file.tcs

此致、

Nireeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nireeksha、

    基于时钟方框图架构、不能同时输出245.76MHz 和156.25MHz 时钟。  两个频率的最不常见乘法因子为3840GHz、远远超出了内部 VCO 频率范围。  

    您能否在外部 VCXO 频率上确认它是122.8MHz 还是122.88MHz?

    如果您具有156.25MHz CLKin0输入频率、且 VCXO 频率为122.88MHz、则随附的是用于245.76MHz DCLK 和7.68MHz SYSREF 频率 FYR 的更新配置文件。

    e2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_156.25MCLKin0_5F00_122.88MVCXO_5F00_245.76MDCLK_5F00_7.68MSYSREF.tcs

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3252.clocking_5F00_structure.pdf

    尊敬的 Ajeet:

    感谢您提供相关信息。

    外部 VCXO 频率为122.88MHz。

     此外、时钟要求几乎没有变化。 您能否按照方框图中的时钟要求进行配置。

    请查找随附的方框图。 请评论是否有任何反馈。

    此致、

    Nireeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nireeksha、

    在这里、 同样、245.76MHz 时钟生成无法实现100MHz、27MHz、52MHz 和125MHz 的额外频率。 您需要调整其他频率、这些频率可以使用相同的 VCO 频率(2457.6MHz)和整数分频器值生成。 此外、奇数时钟输出可以具有 SYSREF 输出频率或与器件时钟相同。例如、CLKout8和 CLKout9可以具有相同的频率、CLKout9可以具有 SYSREF 输出。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    中的哪个频率与100MHz、27MHz、52MHz 和125MHz 匹配 、而不是245.76MHz?

    此致、

    Nireeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nireeksha、

    其他频率可通过整数 VCO 频率生成、而122.88MHz VCXO 频率无法生成该频率。  

    要实现这些功能、您需要将 VCXO 频率更改为整数值(100M/50M 等)、其中内部 VCO 频率可以是整数、可以生成除245.76MHz 之外的所有所需频率、也可以更改为250MHz 左右。

    您可以使用 TICS Pro 工具来满足所需频率并更改 VCXO 频率。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您提供相关信息。

    如果您可以设置上述配置并共享配置文件、那将非常有用。

    此致、

    Nireeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nireeksha、

    好的。 100M、27M、54M 和125M 频率的最常见乘法因子为13.5GHz、这不包括内部 VCO 频率。 您需要具有可通过常见 VCO 频率和整数除法生成的输出频率。例如100m、25M、50m 和125m。

    LMK04828 不支持 DCLK 分频器值高于32、因此最小输出频率为~74M (VCO0最小频率- 2370M、div - 32;2370/32=~74M)、SYSREF 频率除外。 因此、我建议使用 LMK04832、它与 LMK04828引脚兼容、并且具有更高的通道分频器值。 LMK04832配置文件随附于此处、供参考。

     e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_DualPLL_5F00_100MCLKin0_5F00_100MVCXO_5F00_2500MVCO.tcs

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    LMK04832 -能否获得与之前在 LMK04832方框图中所述的配置相同的配置(包括245.76Mhz、100Mhz、27MHz、54MHz 和125MHz)?

    此致、

    Nireeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nireeksha、

    恐怕您无法使用整数分频器从单个选定的 VCO 频率中获得所有上述所需频率。

    您需要更改几个频率、这些频率可以从相同的 VCO 频率生成。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal