This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:更改时钟频率的步骤

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1114775/lmk61e2-steps-to-change-the-clock-frequency

器件型号:LMK61E2

您好!

我使用 LMK61E2振荡器作为收发器模块的时钟源。 我将从振荡器中获得默认156.25MHz。

但我的应用需要122.88MHz。 我可以通过 I2C 访问 振荡器。 因此、请告诉我更改 振荡器输出频率的步骤(如我需要修改的所有寄存器)、以便我可以实现122.88MHz。  

谢谢你。

此致、

Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    请下载编程工具。 此工具可生成寄存器设置(请注意导出审批表):

    https://www.ti.com/lit/zip/snac074

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Julian 的建议、

    我将下载该工具、并将对其进行处理。

    谢谢你