This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:许多杂散超出扫描频率范围

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1114584/lmx2594evm-many-spurs-beyond-frequency-sweep-range

器件型号:LMX2594EVM

尊敬的,

 一位客户使用 LMX 2594EVM 进行频率扫描、带宽为200MHz、扫描范围为7.6G ~7.8Ghz、但有许多杂散低于7.6Ghz 且高于7.8GHz。 原因是什么?  

最后一幅图像是被6分频的频率、 而上述两幅图像不分频、扫描时间为100ms。

 频率点没有问题、PLL 锁定指示灯完全正确。在扫描频率模式下、PLL 锁定 LED 为暗度。 我不确定在进行频率扫描时它是否未锁定。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    几个问题:

    1. fpd = fosc、你不需要 x2、然后 R=2

    2. 5MHz 阈值太小。 建议将其设为50MHz

    3.最小 VCO 校准时间太短。建议至少保持30µs μ s。

    4. Ramp0中的 RST 应该 = 0。