This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:应用帮助

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1112979/tpl5111-application-help

器件型号:TPL5111

大家好、团队、

我代表我的客户发布、请查看以下查询:

我正在使用 TPL5111芯片设计原型、但唤醒时序之间的时间无法预测。

我在 DELAY/M_DRV 引脚和接地引脚之间放置了一个169k 欧姆的电阻器、使芯片每隔大约2h 唤醒一次微控制器、但它每5分钟唤醒一次、每2小时唤醒一次、这是我无法控制的。

 我附上了我的布局图、这可能会有所帮助。

e2e.ti.com/.../Prototype.zip

 如果我做的事情不正确、您能告诉我吗?

提前感谢、

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    正如您所知、应用原理图非常简单、简单明了、我可以从您的原理图和布局中看出没有什么问题。

    从布局中、除了电阻器外、我还注意到延迟引脚也连接到了其他位置。  确保 TPL5111在电阻读数期间仅看到电阻器、否则、唤醒时序可能不一致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的意见。
    回答您有关"延迟引脚也连接到其他位置。"的问题。
    当微控制器需要手动唤醒时、电阻连接到瞬时按钮后的该迹线。
    当 TPL5111通电时、该迹线未连接任何元件、因为按钮未按下。
    我想知道问题是否来自寄生电容。 也许我的 TPL5111走线太厚了、它们之间的走线太近了? 这是原因吗?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    这不是一个高频器件、寄生效应无关紧要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    好的、明白了。
    您当时是否有什么原因可能导致此问题?
    如果这有所帮助、这是在2层电路板上完成的。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    不、我没有任何猜测、原理图太简单、很难分辨可能是什么根本原因。

    您可以尝试在 DONE 引脚上添加一个10k 欧姆分流电阻器、这只是一个实验。