This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:VCO 建议

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1114386/lmx2485e-vco-recommendations

器件型号:LMX2485E

大家好、我正在研究将上述 PLL 用于 TX LO 电路、并正在研究符合我的要求的 VCO 选项。 我想构建一个以12.5kHz 步长在~155-165MHz 范围内运行、相位噪声在> 110dBc/Hz 的25kHz 偏移下或尽可能接近此值的系统。 您能否推荐一个可与此 PLL 配合使用的集成 VCO、或者我更喜欢查看诸如可调 Colpitts 之类的分立式解决方案?  

非常感谢大家的进步、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    请咨询 Crystek、他们有许多 VCO。