This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:使用 LMK05318BEVAL 进行编程

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM, USB2ANY, CODELOADER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1113360/lmk04808-programming-using-lmk05318beval

器件型号:LMK04808
主题中讨论的其他器件:LMK05318BEVMUSB2ANYCODELOADER

我创建了一个定制的 LMK04808B 板、并将 uWire 引脚分出以进行外部编程。 我已将其配置为使用:
用于 uWire_LE、uWire_CLK、uWire_Data 引脚的15K 系列电阻器和27k 下拉电阻器。


为了进行编程、我想使用 LMK05318BEVM 板上的 USB2ANY。 该 EVM 的原理图显示 uWire 引脚如下:
引脚#2 - GPIO6 - CS
引脚#3 - GPIO5 - SOMI
引脚#4 - GPIO4 - SIMO
引脚#8 - GPIO2 - SCLK


我的问题是、LMK05318BEVM 上的哪些引脚与 LMK04808B 上的 uWire 引脚相对应? 命名方案不完全匹配。
我想使用 CodeLoader 或 TICS Pro

期待再次听到!
谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从引脚名称中、信号显示如下。

    CS - uWire_LE   (USB2ANY 的输出和 LMK04808B 的输入)

    2.SCLK - uWire_CLK  (USB2ANY 的输出和 LMK04808B 的输入)

    SIMO - uWire_Data 引脚(从 USB2ANY 输出并输入到 LMK04808B)

    此致、

    普尔纳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否计划 通过 EVM 上的 JP20接头使用 LMK05318BEVM 控制器对 LMK04808B 器件进行编程、对吗?

    我不确定 TICS Pro / CodeLoader 是否会使用 LMK05318BEVM 控制器检测 LMK04808B 器件。 但您可以尝试使用卡之间的以下连接接口:

    JP20 (pin13)--> uWire PIN6 --> uWire_LE

    JP20 (pin7)--> uWire pin4 --> uWire_CLK

    JP20 (pin9)--> uwire PIN2 --> uWire_data

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal