This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:在时钟输出上设置乘法时出现问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204, LMX1204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1114021/lmx1204-problem-with-setting-multiplication-on-clockout

器件型号:LMX1204

大家好、我在我的 lmx1204上有一个奇怪的行为。 问题是、然后我将组件配置为 R25上的乘法器、然后在 R26中配置乘法因子。 然后我读回寄存器、值发生了变化。 CLK_MUX 的返回值为0x4 (根据数据表不是有效值)、CLK_DIV 的值为0x0。 我已验证 SPI 通信和驱动程序是否正常工作、因此没有问题。 我缺少什么参数来获得这种奇怪的行为?

日志示例:

写入 R25 (0x67FF)

写入 R26 (0x41)

读取 R25 (0x8277)

读取 R26 (0x4940)

此致、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    您是否将 LMX1204EVM 用于此测试? 还可以共享使用的 TICS Pro 配置文件以查看设置吗?

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal