This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03200:td0延迟条件

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1114005/lmk03200-td0-delay-condition

器件型号:LMK03200

您好!

我希望您确认有关"td0-delay"规格的条件。

Q1、根据数据表、CLKOUT5和 CLKOUT6的"td0-delay"规格被定义为最大值"300PS"和最小值"-300PS"。
我认为该规格考虑温度,但无法理解这是否取决于输出频率?
此规格是否与频率无关?

Q2、根据数据表、有以下说明。
'如果 FB_MUX = 2 (CLKout6)、则 td0延迟、OSCin 到 CLKoutX 0延迟会增加100ps。'
但是、正如我在上一个问题上所描述的、clkout5和 clkout6的 tpd-delay 值似乎是相同的(300ps)。
我很困惑哪些信息是正确的。 请您对此进行澄清吗?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="80765" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1114005/lmk03200-td0-delay-condition"]根据数据表、CLKOUT5和 CLKOUT6的"td0-delay"规格定义为最大"300PS"和最小值。
    我认为该规格考虑温度,但无法理解这是否取决于输出频率?
    此规格是否与频率无关?[/quot]

    由于未指定频率、因此不会依赖频率、这将使其超出指定的最小/最大值。

    [引用 userid="80765" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1114005/lmk03200-td0-delay-condition"]Q2、根据数据表、有以下说明。
    '如果 FB_MUX = 2 (CLKout6)、则 td0延迟、OSCin 到 CLKoutX 0延迟会增加100ps。'
    但是、正如我在上一个问题上所描述的、clkout5和 clkout6的 tpd-delay 值似乎是相同的(300ps)。
    我很困惑哪些信息是正确的。 请您对此进行澄清吗?[/引述]

    CLKout5和 CLKout6最小/最大 ZDM 都在+/- 300ps 范围内。  但是、相对于 CLKout5、CLKout6为+100ps。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、您好!

    感谢你的答复。
    但我不能理解以下的答覆。

    > CLKout5和 CLKout6最小/最大 ZDM 都在+/- 300ps 范围内。  但是、相对于 CLKout5、CLKout6为+100ps。
    根据上面的内容、CLKout5的 td0延迟可能会变为300ps。 在这种情况下,我应该如何考虑 CLKout6的 td0延迟?

    Idea1:由于 Clkout6的 td0延迟应在300ps 以内。 因此、CLKout6的 td0延迟为300ps (相对于 CLKout5忽略)。

    Ide2:由于  CLKout6相对于 CLKout5为+100ps。 因此 、CLKout6的 td0延迟为400ps (此规格可能超过300ps)。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉造成混淆。  也许这一点更清楚:

    最小值/最大值相同+/-300ps。  CLKout6的典型值与 CLKout5的典型值相差+100ps。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、您好!

    我明白了。 我知道您在红色突出显示后指出了这一点(此差异大约为100ps。)
    是这样吗?



    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuichia-San、

    没错。

    73、
    Timothy