This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615EVM-CVAL:LMX2615EVM-CVAL 输出功率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1107658/lmx2615evm-cval-lmx2615evm-cval-output-power

器件型号:LMX2615EVM-CVAL
主题中讨论的其他器件:LMX2594

我们的评估板在输出频谱上观察到并测量到输出功率不一致。  无论输出功率如何、无论输出频谱处于任何设置的 OUTx_PWR 电平、我们都无法复制与数据表中所示类似的任何平坦频率响应。

下面是一个侧面问题、如何从数据表调节指定输出功率之间的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    我们为测量消除了电路板损耗、从而极大地平滑了观察到的结果。 损耗 对于  我们的 PCB 而言并不大、 在13GHz 附近会出现大幅下降:

    我认为"典型"数据表结果不是很好、可能是测量变化(路径长度、连接器拟合等)的对冲。 单端输出功率图将是实际输出功率的最准确来源、但需要注意的是、电路板损耗已被解嵌入到等效测试板上。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您能再接再用。 您是否能够共享您测量的电路板损耗的.csv、以便我们可以将其从我们自己的输出功率测量中恢复出来?  我不认为这就是我们看到的所有输出损耗。

    您是否有任何其他建议可以解决我们的测试设置问题、以确保我们以最佳方式运行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nolan、

    我将其作为.tsv (制表符分隔- 我们有一些欧洲客户 、他们的 csv 经常变得一团糟)附加。

    e2e.ti.com/.../measured-board-loss-across-frequency.tsv

    最大的问题是 高频下的负载匹配面临的挑战、尤其是考虑到 LMX2615上的引线相对于 LMX2594的商用 QFN 更长、以及由此产生的阻抗不连续性。 即使我们可以测量测试板、当信号从输出缓冲器传输到 PCB (通过键合线、引线框等)时、我们也可能无法准确测量阻抗不连续性。

    在某种程度上、可以使用微波调谐器模块来校正此额外误差。 您可以将调谐器设置为在输入端呈现匹配的阻抗、在输出端呈现50Ω Ω 阻抗、  但在某些情况下、调谐器路径长度产生的损耗足够大、可能 会影响结果- 理想情况 下、如果调谐器能够消除其自身的功率损耗、则可以节省大量时间并最大限度地减少潜在的误差来源、 但是、通过网络分析器和一些耐心、可以进行手动去嵌入。

    实际上、没有太多可以大幅提高功耗的调试"技巧"。 使用6dB 焊盘或类似的方法来缓解 布局相关反射的典型建议会极大地降低可用输出功率、实际上、我们发现它对这一点没有太大帮助。 使用电感耦合时的信号幅值要高得多、但整体幅值有些不一致、我们开始丢失低于大约2GHz 的信号-这有助于通过匹配校正误差、并且主要通过其余的电路板损耗供电。  通过电感上拉电阻器可以在电感器和输出之间添加6dB 焊盘、这有助于稳定输出功率。

    希望这对一些人有所帮助...

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是很多很好的反馈、再次感谢大家的帮助。 到目前为止、我们一直在使用评估板、但如果我们达到布局的目的、我将再次访问以了解可以将哪些内容整合到我们的设计中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    排除电路板损耗会略微提高输出功率的一致性、但我不确定是否有其他因素影响我们的输出功率。 我们的滚降频率约为14GHz、似乎无法像您的电路板损耗图那样恢复。

    复制的是我直接从 LMX 评估板输出测量的输出功率图、然后再次进行测量、但不嵌入您提供的板损耗。

    我知道我们不是以最高的分辨率进行测量、但这些结果是否表明还有其他事情在发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    在这里、测得的输出似乎在13GHz 后降低、并且会怀疑设置问题。

    您能否回顾一下设置和使用过的射频电缆、这些电缆在非常高的频率下可能具有更多的损耗、还需要补偿这些损耗。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    对延迟答复表示歉意。 在设置中不应存在额外的插入损耗、电源传感器直接连接到 LMX 评估板的输出。

    -Nolan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    在您的测量中、在更高的输出频率(超过13GHz)下具有非常低的输出功率、这是令人惊讶的。

    以下是13G、14G 和15GHz 下 LMX2615EVM 的测量数据、这些数据足够好(包括射频电缆损耗- 1dB)-直接 LMX 输出。

    P.S.-请忽略近端杂散、OSCin 基准不适合此测量。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal