This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5100:观察错误的定时器间隔

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1113488/tpl5100-observing-wrong-timer-interval

器件型号:TPL5100

尊敬的团队:

我们将 TPL5100配置为从深度睡眠模式唤醒 MCU。 在进入深度睡眠之前、将使用 MCU 的 GPIO 配置 TPL5100 64秒(D2-0、D1-1、D0-0)。

该序列如下所示:

  • PGOOD ->低电平
  • TPL5100_VDD ->高电平(MCU 的 GPIO)
  • 如上所述配置 D2、D1、D0
  • PGOOD ->高
  • MCU 进入深度睡眠模式

问题在于、对于某些器件、计时器到期时间恰好是64秒、而对于其他器件、计时器间隔介于65秒至70秒之间。 为什么不同设备(相同的二进制文件)的行为会有所不同?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    如数据表第7.3.2节所述、计时器的精度很低。 可以通过测量 tcal 引脚上的脉宽来计算实际延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    是的,我理解, 但是偏差是否可以 是+/- 6秒? 您是否有一些关于最差精度情况的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我没有精度数据、但根据数据表第7.3.2节、可以使用 tcal 引脚测量实际延迟时间。