请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM567C 当 LM567C 的中心频率设置超过最高中心频率时会发生什么情况?
例如 、中心频率设置:300kHz、 最高中心频率:200kHz。
我猜、即使 IN 引脚(3引脚)上设置的频率信号是输入、OUT 引脚(8引脚)也不会正常输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.