This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:输出时钟未锁定失败。

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806, LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1124642/lmk03806-output-clock-does-not-lock-fail

器件型号:LMK03806
主题中讨论的其他器件: LMK04806

Hellow

我设计了 LMK03806电路板。

并使用 TICS Pro 生成寄存器。

问题未锁定时钟。

原理图如下

输入频率:30.72MHz TCXO 和 Vp-p 为3.3V

因此、我减少了输入时钟 Vp-p 1.9V

我不知道时钟为什么不锁定。

请检查原理图和寄存器设置。

e2e.ti.com/.../220808_2D00_Speed-duo-3.5G.tcs

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     明天我将详细介绍这一点。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seung,  
    我注意到该器件的 TICSpro 配置文件存在一些问题。 我还在使用您提供的配置文件时遇到问题、因此我进行了自我复制。  

    e2e.ti.com/.../220808_2D00_Speed-duo-3.5G-_2800_CanLock_2900_.tcs
    另一种适合我的解决方案是使用 LMK04806器件配置文件、该配置文件是 LMK03806的一个引脚、唯一的区别是 LMK04806具有额外的 PLL。 我所做的是禁用第二个 PLL 的所有选项、并且能够生成61.44Mhz 输出并在没有问题的情况下锁定。 我能够使用 TICSpro 上的 LMK04806器件配置文件对 LMK03806EVM 进行编程。 附件您将找到我用于 LMK04806的配置文件、其中仅使用一个 PLL。  

    e2e.ti.com/.../CustomerTest.tcs

    此致、  

    维森特