This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:OSCin 的输入信号要求

Guru**** 2972820 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806, LMK00306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1123779/lmk00306-requirement-of-input-signal-for-oscin

器件型号:LMK00306
主题中讨论的其他器件:LMK03806、

大家好、团队、

我收到 了客户的问题。

在第8页上对 OSCin 有一个输入要求。 是否有关于输入信号格式(CMOS 或方波)和输入信号电平的任何规格?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    输入信号不应超过第8页的规格。 方波通常更适合抖动。 但您可以输入 CMOS 或差动时钟。 正弦波取决于压摆率和频率。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    谢谢。  我不知道 OSCin 的输入电压范围和压摆率、您能提供吗?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    正如您正确指出的、它被写入数据表的第6页。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    感谢您的支持!

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    很抱歉、我在第6页找不到此表。 可以支持吗?

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    糟糕的是、我把器件型号与 LMK03806混淆了。

    对于 LMK00306 OSCin、您可以使用以下原理图中的方波信号来驱动它:

    输入摆幅不应超过为 CLKinX 列出的规格

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    我明白了。  

    谢谢!

    Masa