This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC551:单稳运行期间的延时时间

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1125417/tlc551-time-delay-during-monostable-operation

器件型号:TLC551

大家好、我正在寻找 TI LMC555CMX 计时器的替代产品、因为它缺货。 我已经找到 了 TLC551CD 计时器、似乎规格适合我的应用、但我缺少了一个重要规格。  

对于 LMC555CMX 计时器的单稳工作模式,它指定的延时时间公式为 t = 1.1×R×C 秒 。 在 TLC551CD 计时器中、未指定单稳工作模式下的延时时间等式。 您是否知道 TLC551CD 计时器是否相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、  

    是的、由于充电跳变点保持2/3 VDD 或66.6%的电源电压、此等式将仍然为 t = 1.1xRxC。 达到66.6%电荷的 RC 时间为 T = 1.1RC。  

    此致、

    Chris Featherstone