This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:计算分子和分母值

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1123027/lmx2571-calculations-for-numerator-and-denominator-values

器件型号:LMX2571

大家好、整个团队。  

我们 计划 为铁路应用开发低数据速率调制解调器。 目前、我们正在使用 CML (总部位于英国、专门从事 数据调制解调器的公司)开发的评估板。 使用脚本文件对评估板上的所有器件进行初始化。 PLL+VCO 器件由 TI 提供、器件型号为 LMX2571。 该脚本可在400至464MHz 频段内提供12个射频通道。 寄存器值在与这12个通道相对应的脚本文件中提供。 不过、我们对424-430MHz 以上的较短子频带感兴趣、因此尝试使用从 TICS Pro 获取的一组新寄存器值来配置器件。 其中一项要求是能够将任何通道设置为5/12.5/25KHz 间距的步长。 我们尝试在 CML 评估板中对新的寄存器值集进行编程、但 传输停止。 当寄存器值恢复为旧值时、传输再次开始。

我们  是第一次使用分数 N PLL、因此在计算分子和分母值及其 在 实现所需步长方面的用途方面的知识有限。

如果我们可以对 N、分子和分母的值进行一些采样计算、这将非常有帮助。 我们 的频率基准 为 38.4MHz。

 被编程的 PLL 寄存器为 R1、R2、R3、R4和 R6。

如果您能为我们提供指导、请向我们表示感谢。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rabindra、

    数据表包含详细信息、我将其复制到这里。

    另请参阅数据表第8.2.1节以了解示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel

    感谢您提供输入。 我们设法根据 提供的信息以及使用 CML 提供的脚本中的寄存器值来设置所需的频率。 我们的目标频带为400至470MHz。 但是、这是一项正在进行的工作、我们对合成器芯片的了解将随着时间的推移而发展。 我们正在采购一个评估板、 用于使用 TI 提供的评估软件对器件进行实验。

    目前我们对分母值的选择并不十分清楚、我们 依赖从脚本获取的值。  

    如果我们有任何其他查询、我们将在未来的某个时候再次发布在该论坛中。

    此致