This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:具有交流耦合和内部终端的输出端的直流电流路径

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1125160/lmk00306-dc-current-path-on-outputs-with-ac-coupling-and-internal-termination

器件型号:LMK00306

我们正在考虑在新设计中采用此器件、但我们担心差分输出之间的直流电流路径要求。

在我们的设计中、该芯片将驱动需要交流耦合并使用内部100 Ω 终端的大规模 FPGA 参考时钟。 要求在交流耦合之前使用100欧姆项存在问题。 是否可以在交流耦合之前使用阻值更大的电阻器来满足直流电流路径要求? 如果是、应使用什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请参阅之前 有关 LMK00306电阻器值建议的 e2e 帖子。

    或者、 根据您的输入要求、您可以使用 LMK1D2104 或 LMK1D1208 LVDS 缓冲器。 LMK1Dx 系列不需要直流路径。  

    此致、

    Jennifer