This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:PLL2未锁定。

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1124831/lmk04803-pll2-is-not-locked

器件型号:LMK04803

你好

我设计了 LMK04803板 和   TICS Pro 生成的寄存器。 PLL2未锁定。  

输入时钟频率:40MHz,COMS;

输出时钟频率:80MHz、LVDS、x10;

MODE:PLl2,INT VCO、0延迟。

 TICS Pro 生成的 hex 文件:

e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_2D00_E.txt

 原理图:

 VCC_PLL_COM 的噪声 为30~40mVpp。支持的分频器读数正常。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图显示 OSCin 输入频率为80MHz、但上面的说明提到40MHz 输入频率。 哪一个是正确的?

    对于 40MHz OSCin 输入频率、设置看起来不错。 请检查输入频率并再次测试。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      使用了40MHz OSCin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试  OSCin 和 OSCout0  时钟,频率是正确的。   

     信号发生器产生的时钟也被使用、PLL2也未被锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要从 sig gen 馈送外部单端40MHz、则需要在 OSCin 输入引脚(C1978)处提供50ohm 终端。

    另请尝试不使用 VCO 分压器、看看性能。 随附的配置文件 FYR。

    e2e.ti.com/.../LMK04803.tcs

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OSCin 的设计 与图相同。

    我将使用您的参数进行尝试。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得参数可能有问题。 TICS Pro 生成的一些参数与  数据表中所述的不同。

    en_feedback_MUX(R10-11)=1
    Feedback _MUX(R10-7:5)=0
    CLKoutX_Y_DIV(R0-15-5)=24
    PLL2_N (R30-22:5)=6

    PLL2 PDF (N)= VCO 频率/CLKoutX_Y_DIV / PLL2_N=1920/24/6=13.333
    PLL2 PDF (R) =40M*2/1=80

    这两者的自由是不同的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将对0延迟模式的设置进行校正、其中 PLL2_N 应设置为值"1"。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 PLL 已锁定。  

    Thaks。