This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:有关 LMK04610时钟输出同步的问题

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1125694/lmk04610-questions-for-lmk04610-clocks-output-synchronization

器件型号:LMK04610

大家好、

我们的客户希望查看以下有关 LMK04610时钟输入和输出的问题、请帮助检查:

1、所有时钟输出是否都是同相同步的?

2.如果问题1的答案是"是"、它是否也与输入时钟同步?

3.如果没有同步所有内容,我们是否有任何解决方案使其同步?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    所有输出均可使用 SYNC 引脚进行同步。  

    请参阅9.1.7.5时钟输出同步、9.3.2.3同步、 9.3.4.3附加同步引脚功能、9.3.7.1同步引脚、 9.3.7.2同步模式。

    您好、Ajeet、

    请评论输入到输出同步功能。

    谢谢、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    LMK04610使用 SYNC 功能支持同步输出、该功能可复位输出分频器并启用任何相位调整的数字延迟。

    关于输入到输出同步、如果它们在 PLL2模式下使用且延迟为零、则它们应该获得输入到输出时钟相位同步。  

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您的确认。 BTW、客户还对时钟发生器或缓冲器有以下要求、您能帮助检查我们是否有合适的器件吗?

    支持50MHz、100MHz、150MHz 和200MHz 同步时钟输出。

    在时钟为100Mhz~200MHz 时、相位噪声优于-135dB@1kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、  

    您能否使用此问题创建单独的 e2e 线程? 这将有助于我们的时钟生成和缓冲器团队更好地为您提供帮助。

    此致、

    Jennifer