This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE949:看到两个信号之间存在奇怪的串扰

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1125872/cdce949-seeing-strange-strafing-between-the-two-signals

器件型号:CDCE949

为客户发布:

我目前 正在使用 CDCE949时钟发生 器芯片为我们的 ADC 和 DAC 运行各种时钟。 但是、我们遇到了一个小问题、我真的不知道如何解释。   

我们使用以 25MHz 运行的晶体振荡 器在整个电路板上生成各种时钟。  

这里是它们的频率

  • y0=192k
  • Y1= 192k
  • y2= 192k
  • Y3= 12.288M
  • Y4= 12.288M
  • Y5= 12.288M
  • Y6= 12.288M
  • Y7= 12.288M
  • Y8= 0
  • Y9=24.576M

当我在192k 信号和12.288M 信号上使用示波器时、我在两个信号之间得到了这种奇怪的串扰。 随附的视频准确地显示了我所看到的内容。  我还 使用25MHz 的 TCXO 获得了同样的误差。 请告诉我您对此有什么初步想法。 希望很快能收到您的回复!

e2e.ti.com/.../VID_5F00_20220811172106.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    由于频率(200kHz 和12MHz)的差异、这似乎是触发问题。  如果通道1和通道2不同步、示波器可能无法显示触发的视图。

    此致、

    Jennifer