This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:未使用的 PFDIN 引脚的处理

Guru**** 2397365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1126130/lmx2820-treatment-of-an-unused-pfdin-pin

器件型号:LMX2820

您好!

搜索后、我在任何地方都看不到这篇文章、因此如果已经存在这篇文章、请道歉。

在阅读 LMX2820数据表时、有关如何在不使用 PFDIN 时对其进行处理的信息似乎存在冲突。

第4页的表5-1提到了该输入应采用交流耦合方式并通过50欧姆电阻接地、而第26页的表8-1提到、如果未使用该输入、则可能保持悬空。

我想在这两种情况下、该引脚的直流电平都不受影响、但如果未使用该引脚、最佳做法是什么?

谢谢

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    该引脚的输入阻抗不是50Ω Ω。 如果它被连接至一个50Ω Ω 源、需要一个50Ω Ω 分流电阻器来正确终止源。 由于该引脚具有内部偏置、因此需要交流耦合。

    如果未使用该引脚、我们只需将其保持悬空即可。