Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVC1102. 大家好、
我们计划将 OCXO 时钟振荡器的 HCMOS 输出连接到 CDCLVC1102LVCMOS 缓冲器芯片的 CLKIN。 我们可以这么做吗?
HCMOS 输出逻辑电平为90% VDD (当我们在3.3V 电源下运行时为2.97V)、VOL (最大值)为 VDDD=0.33V 的10%。 而时钟缓冲器的 VIH 最小值为2.25V、VIL 最大值为1.05V。
因此、根据我的理解、连接看起来是可以的。 但我不确定将 HCMOS 输出连接到 LVCMOS 输入是否需要考虑其他点? 请分享您的意见。
此致、
Murugan