This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1102:我们能否将时钟振荡器的 HCMOS 输出连接到 CDCLVC1102芯片的时钟输入

Guru**** 1126020 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1126202/cdclvc1102-can-we-connect-hcmos-output-of-clock-oscillator-to-clock-input-of-cdclvc1102-chip

器件型号:CDCLVC1102.

大家好、

我们计划将 OCXO 时钟振荡器的 HCMOS 输出连接到  CDCLVC1102LVCMOS 缓冲器芯片的 CLKIN。 我们可以这么做吗?

HCMOS 输出逻辑电平为90% VDD (当我们在3.3V 电源下运行时为2.97V)、VOL (最大值)为 VDDD=0.33V 的10%。  而时钟缓冲器的 VIH 最小值为2.25V、VIL 最大值为1.05V。  

因此、根据我的理解、连接看起来是可以的。 但我不确定将 HCMOS 输出连接到 LVCMOS 输入是否需要考虑其他点? 请分享您的意见。

此致、

Murugan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugan、  

    由于 摆幅处于 CDCLVC1104的 VIH 和 VIL 建议额定值范围内、因此该接口应该很好。  

    此致、  

    Connor