This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC208:热阻

Guru**** 2801665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1124937/cdc208-termal-resistance

器件型号:CDC208

这是一位客户想要了解 CDC208DW 的结热阻。 请分享此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,  

    我已提交请求、以获取  CDC208DW 的热性能信息。 这可能需要1-2周的时间。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    请查找以下热性能信息:

    Theta JA-High K (标准数据表值):

    75.5 °C/W

    Theta JC、TOP (标准数据表值):

    41.0 °C/W

    Theta JB (标准数据表值):

    44.0 °C/W

    PSI JT (标准数据表值):

    16.0°C/W

    Ψ JB (标准数据表值):

    43.5°C/W

    此致、

    Jennifer