This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE813-Q1:抖动清除器选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE813-Q1, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1125678/cdce813-q1-jitter-cleaner-select

器件型号:CDCE813-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCE6214-Q1

大家好、

我的客户正在寻找一款时钟抖动清除器用于以下应用。

  • 947抖动要求为0.2UI,1UI 等于1/(7*fClk)
  • oLDI 的 PCLK 为2056*741@60Hz、因此 clk 频率约为45.7MHz。

请为上述申请提供建议器件吗? 客户想要便宜的零件。 谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

     CDCE813-Q1 或 CDCE6214-Q1应满足其0.2/(7*45.7MHz)= 625ps 抖动要求。 如果客户希望确认实际的总抖动测量、则可以遵循 此应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernal、

    感谢您的推荐。  oLDI CLK+-是差分输入、如何使用 CDCE813-Q1清除时钟抖动? CDCE813似乎只有一个输入。 如果 CDCE813不合适、请帮助推荐其他器件、谢谢!

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    对于差分输入/输出、它们可以使用 CDCE6214-Q1。 我已连接 TICS PRO 配置。


    e2e.ti.com/.../CDCE6214_2D00_Q1_5F00_PRIREF_3D00_45.7MHz_5F00_OUT1_3D00_45.7MHz.tcs

    此致、

    Jennifer