This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:内部基准振荡器 Y1

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1127304/lmx2820evm-internal-reference-oscillator-y1

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820

在 LMX2820 22.6-GHz 宽带射频合成器评估模块中、哪些晶体制造商和器件型号可用作内部基准振荡器或内部基准时钟(Y1)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sb、

    参考时钟的相位噪声应与您的系统要求相匹配。 您可以使用PLL SIM 来估算基准时钟产生的相位噪声。

    我们建议 使用频率更高的参考时钟。 这将允许我们使用更高的 FPD、从而降低 PLL 噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Noel Fung 以及编写《LMX2820EVM 评估模块用户指南》!

    我的问题是,可以在评估模块 PCB 的 Y1焊盘中焊接哪种类型的晶体--如用户指南表 A-1右下角的单元格所示(下面以粉色突出显示)? 制造商和器件型号的示例非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sb、

    任何7mm x 5mm 晶体振荡器、3.3V 电源和不带使能引脚控制的情况都将起作用。