This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:斜坡不能超过2.1 GHz

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1126928/lmx2492-ramp-cannot-go-past-2-1-ghz

器件型号:LMX2492

晚上好。

我可以使用 LMX 2492成功设置2GHz、2.25GHz、2.5GHz 的单个频率。

我们可以成功地从2GHz 提升到2.1GHz、但如果我们尝试将斜坡的上限范围设置为高于2.1GHz、则斜坡会拒绝启动或变为 haywire。

这可能是由什么引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    您能否提供您的 TICS Pro 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成功斜坡的结束频率为2100。

    上述配置将在10us 至2100范围内正常斜升、然后输出噪声极高的10us 直流信号并进行复位。 它似乎正在失去锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    应交换低电平和高电平值。  

    VCO VTune 电压是3V 还是5V? 确保 VCP 上的电源电压与您的 VCO VTune 要求相匹配。