This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:关于备用电源电流(最大额定值)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1127774/bq32000-regarding-backup-supply-current-max-rating

器件型号:BQ32000

您好!

我们正在为 RTC 选择备用电源的超级电容器。为此、我们需要备用电源电压的最大额定电流。 我们是否可以将1.5uA 视为最大额定值? 以下内容来自数据表。

为了使 bq32000实现电气特性中指定的低备用电源电流、在每一个总功率损耗情况下、VCC 引脚必须被初始化。 连接备用电源后、立即为 VCC 上电、电压介于3V 至3.6V 之间并持续至少1ms、从而实现初始化。 如果在连接备用电源时 VCC 未上电、则来自 VBACK 的预期泄漏电流将远大于指定值。  因此,我们只能假定它为1.5uA,或者它是否会高于此值?有多高的未指定值。