This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:3 PLL、7输出模型是否真的存在?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CDCE937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1127468/cdce925-is-3-pll-7-outputs-model-really-exist

器件型号:CDCE925
主题中讨论的其他器件: CDCE937

您好!

cdce925数据表提到了该器件的两个"变体":

CDCEx925:2 PLL、5路输出
CDCEx925:3-PLL、7路输出

在数据表的后面部分的表5"从接收器地址(7位)"中、CDCEx925器件可能具有不同的 I2C 地址:

0x64表示2 PLL、5个输出
0x6D 用于3 PLL、7路输出

但数据表仅涉及"2-PLL、5路输出"型号。
此外、"3-PLL、7路输出"型号没有器件型号。

具有3个 PLL、7个输出的 CDCEx925是否真的存在?
如果不是、表5实际上会引起混淆(容易出错)、因为很容易选择错误的 i2c 地址。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdce925.pdf

此致、
Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    CDCE925只有两个 PLL。 3-Plll 7输出型号实际上是 CDCE937。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    这确实是数据表中的一个拼写错误、感谢您的澄清。

    此致、
    Romain