This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:器件更小、输出更少

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806, CDCE62002, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1127175/lmk03806-smaller-device-with-fewer-outputs

器件型号:LMK03806
主题中讨论的其他器件: CDCE62002LMK03318

大家好

我的客户使用的是 LMK03806、在该器件中实现的14个输出中、他们只需要4个输出。

他们正在进行重新设计、以降低功耗和减小 PCB 尺寸。

是否有您可以指向的具有类似抖动规格的器件?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、  
    输入/输出 频率和输入/输出格式是什么?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入将是晶体或振荡器、我们在类型和频率方面非常灵活。

    输出将是 LVDS、可能是一个 CMOS。

    频率输出应约为25MHz/32MHz/64MHz、确切值尚未确定、但不应高于100MHz。

    我们希望该部件具有 I2C 或 SPI 配置端口。

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  
    LMK03318可满足您的所有要求、如果您需要更小的尺寸、则可满足 CDCE62002的要求。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助