This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:EVM 板中的 Y1器件建议

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1127601/lmx2820evm-y1-part-suggestion-in-the-evm-board

器件型号:LMX2820EVM

您好、专家、

我需要您在以下部分提供帮助。 我已经查看了用户指南和  LMX2820EVM 的 BOM、但似乎没有

Y1零件建议。 我是否可以知道适合 PCB 封装的相应器件型号或器件型号?

谢谢你

此致、

Josh Go

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    任何7mm x 5mm 晶体振荡器、3.3V 电源和不带使能引脚控制的情况都将起作用。