This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:DclkoutXs 和 SDclkoutYs 之间的相位在每次加电和 SPI-CONFIG 后都不是固定相位、如何在电源周期内修复这些 CLKS 之间的相位?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1124335/lmk04828-phases-between-dclkoutxs-and-sdclkoutys-are-not-phase-fixed-after-every-power-up-and-spi-config-how-to-fix-the-phase-between-these-clks-during-power-cycles

器件型号:LMK04828

 DclkoutXs 和 SDclkoutYs 之间的相位在每次加电和 SPI-CONFIG 后都不是固定相位、如何在电源周期内修复这些 CLKS 之间的相位?

我很难理解 lmk04828数据表中的 SYNC/sysref 块。 有人能告诉我如何使用 SYNC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snaa294/snaa294.pdf

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如上述随附的应用手册中所述、要在 DCLKouts 和 SDCLKouts 之间实现确定性相位对齐、您的频率选择应正确、并且需要遵循数据表中的第9.3.1节进行分频器同步/复位。

    如果您仍然看到问题、请共享您的配置文件、并提供有关该文件的更多详细信息。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SYNC_1SHOT_EN 似乎是关键、非常感谢

    此致、

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    感谢您的更新、您的查询似乎已得到解决。

    我正在关闭此主题、并可以随时打开新内容以进行进一步的查询。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal