This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB2000:SSC 活动方法

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB2000, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1127721/cdcdb2000-ssc-active-method

器件型号:CDCDB2000
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

您好!

根据 CDCDB2000数据表、它确实支持 PCIe 第4代和第5代通用时钟(CC)和独立基准(IR)架构–与扩频兼容、我是否知道如何激活它、这是否可以调整 SSC 百分比?

除第一页外、我在数据表中找不到任何信息。

请提供建议。

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、  

    CDCB2000支持扩频输入、无需任何额外配置。 但是、它无法调整输入时钟提供的 SSC 百分比。 如果您需要这样做、可能值得一看的是与 SSC 兼容的时钟发生 器、例如 CDCE6214。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Connor。

    根据我客户的反馈、只有在使用 SSC 时钟输入时、它才无法激活 SSC 的一个输出。