This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:配置 LMX2571

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669, LMX2571, LMX2572, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1128172/lmx2571-configuring-lmx2571

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMX2572LMK03318

您好!
我有一个需要抖动时钟源<100fs 的 TI ADC (ADC3669尚未发布)、TI 的一位应用工程师建议我使用 LMX2571


请帮助配置 LMX2571器件以实现500MHz 时钟频率输出

我有两个此类 ADC,我是否可以同时使用单个 LMX2571实现双路500MHz 输出?

如果 LMX2571不适用、建议使用基于 PLL 的时钟源来实现此目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    ADC 时钟格式要求是什么? 差分还是单端?

    LMX2571具有两个单端输出。 如果需要差分时钟、您可以考虑 LMX2572。  

    ADC 时钟相位噪声要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 LMX2572缺货

    如何使用 LMK03318?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    库存供应非常动态、您可以与我们的销售团队合作解决此问题。

    LMK03318具有8个输出、因为您只需要两个输出、因此它在设计上与 LMK03318有些不一致。