This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:频率斜升输出处的杂散问题

Guru**** 2772525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1126976/lmx2595-spur-issue-at-the-frequency-ramp-output

器件型号:LMX2595

我们正在其中一个设计中使用 LMX2595 PLL。 我们希望在频率范围为5.71GHz 至5.9GHz 的应用中使用 Ramp 函数。 我们在1GHz 范围内观察到更多杂散。 附加的是我们遵循的设置、使用的环路滤波器值和我们获得的频谱。

请建议我如何减少频带中的杂散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudheer、

    基本上、在斜升期间预计会有杂散、因为 PLL 将进入分数通道。 其次、在斜升期间会执行多个 VCO 校准、因此 VCO 频率可能会超出斜升频率范围。 我可以运行一个测试来了解 如何使用配置来改善杂散、请保持关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、等待您的测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudheer、

    请尝试设置 OUT_MUTE 和 OUT_FORCE = 0。 这将在 VCO 校准期间使 RFout 静音、您应该会看到更好的频谱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试  OUT_MUTE = 1且 OUT_FORCE = 0。 频谱现已清晰。

    感谢你的帮助