This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:所有时钟丢失、无法对状态输出进行编程

Guru**** 2930270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1125830/lmk03318-loss-of-all-clocks-and-cannot-program-status-outputs

器件型号:LMK03318

我有两个问题。

首先、我们有几个器件开始出现故障。 所有时钟输出看起来都很芯片。 我可以执行复位、它们都会返回。

第二个问题-我尝试使用 ticspro SW 将状态输出编程为 LOS 和 LOL、但编程后它们似乎没有执行任何操作、我还更改了程序以尝试并使状态引脚输出时钟、以查看它是否正在执行任何操作。 这也不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Megan、您好!

    您能否共享.TCS TICSPRO 文件以帮助我们进行调试?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将发送两个文件、一个是 RefClks、这是我们在似乎出现故障的组件上使用的文件。 所有输出时钟停止工作、但我可以复位、它们都返回。 第二个文件 StatusSet 是一个修改版本、我在其中尝试为 LOS 和 LOS 设置状态输出、以使开漏低电平有效、但两个输出实际上驱动3.3输出。 我可以这样说、因为我的上拉电压不正确、所以上拉电压低于被驱动的3.3伏。 我还想知道您是否有设置专业技术的用户指南。 在 wzzard、输入和输出页面之外有许多设置。 我不确定其他页面上可以保留哪些内容作为默认值以及需要设置哪些内容。 谢谢

    e2e.ti.com/.../RefClks.tcse2e.ti.com/.../StatusSet.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题、如果我设置了静音、以便在基准丢失时关闭输出、那么基准返回时它是否会自动恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享该文件。

    我们下周再见。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Megan、您好!  
    是的、一旦基准恢复、器件将重新锁定。  
    仅为了澄清一下、REFCLK.TCS 正常工作、一段时间后、器件会在启用 LS/LOL 寄存器的情况下在所有 EVM 上失去锁定、但寄存器未标记?  状态引脚不会用作输出。  
    我们没有任何类型的 TICSPRO 用户指南、每个 EVM 都有自己的用户指南、这是有关设置和运行的快速概述。  

    此致、  

    维森特