This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE937-Q1:如何修改通用配置寄存器上的"EELOC"值。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1128433/cdce937-q1-how-to-modify-eelock-value-on-generic-configuration-register

器件型号:CDCE937-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

您好专家。

目前,我正在检查 TDA4VM 的 CDCEC937配置。
我对'EELOCK'值有疑问。

问题1. 如果此值为1,则写入的值为临时值(该值在 powr off/on 后返回)。 是这样吗?

问题2. 是否有任何解锁方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubichi、
    如果 EELOCK 的值为1、EEPROM 将被永久锁定。 此时、您仍可以通过 SDA/SCL 总线将数据写入内部寄存器以更改器件功能、但这些数据将不会保存 EEPROM、一旦您 PDN、然后再次打开、EEPROM 值将在最初编程到 EEPROM 中的值时恢复为您编程的值 您已启用 EELOCK。  

    是的、您可以将其解锁、将偏移01h 的位5设置为0以解锁器件。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    感谢您的快速回复。
    我明白了。