This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:温度范围内的输出脉冲持续时间

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1128419/se555-output-pulse-duration-over-temperatures

器件型号:SE555

您好!

SE555单稳工作模式的输出脉冲持续时间估计为 TW = 1.1×R×C。我想问这个等式中的常数"1.1"在温度范围内的变化量。

我想这个等式源自 TW =-RC ln (1 - VTHRES/VCC)、其中 VTHRES/VCC 在 SE555中通常为2/3、而"1.1"来自-ln (1 - 2/3)= 1.0986。 SE555在其数据表中具有该 THRES 电压电平 VTHRES 的最小和最大规格、但它们仅在 TA = 25°C 时

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该常数将遵循产品数据表中的曲线7。 曲线标准化。 例如、如果您想计算出该常数在 T = 125°C 时略高的值、则应将图中的数字乘以标称值1.1。 0.995*1.1 = 1.0945。 最大的误差源将来自 RC 组件、应考虑这些组件的温漂。

    此致、  

    Chris Featherstone