This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:输出频率偏执、无法输出 VCO0频率点

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1127679/lmk04828bevm-output-frequency-paranoia-and-can-not-output-vco0-frequency-point

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

移除 C4、R3_AB1和 R18器件并连接 R1以确保电路板时钟完全断电后,我将 OSCin*和 CLKin1*连接到同一信号源输出的两个100M 3DBM 信号(已通过频谱分析仪校准) 并通过 TICS PRO 进行在线配置。 目标需要2.4G 频率点的输出、但观察频谱分析仪、没有任何频率就无法获得 VCO0的频率点。 在频分频后、输出时钟将被偏移。 如果配置了1200M、将获得1222M、如果配置了800M、将获得815M。 我们是否需要移除时钟 CVHD-950-122.88? 或者是否有另一种思考方式? 输出端子的 DCLKout0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2400 GB 无法正常输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1200M 侧变为1225M

    800米的一侧变成了815M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享您的 TICS PRO 配置文件吗?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2.4G.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用此配置文件、即板卡外部100M 参考时钟、不知道是否可以重现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 TCS 文件。

    浏览 TCS 文件、我看到您已启用反馈多路复用器、但已选择预分频器路径。 N-Cal 分频器的配置也不正确。 最后、PFD 频率配置为200MHz、超过 LMK04828的最大可用频率(155MHz)。 我会首先执行以下操作、只是为了获得 PLL2锁定:

    • 现在禁用 FB_MUX_EN -仅在零延迟配置中需要此功能。
    • 将倍频器设置为 x1模式、以便不超过 PFD 最大频率
    • 将 N 分频器和 N-Cal 分频器设置为12、以便校准期间和正常运行期间的总分频为24 (来自2400MHz VCO)。
    • 禁用 PLL1 (PLL1_PD=1)。  由于您要将100MHz 的外部源驱动到 OSCin、这应该足以使 PLL2正常工作-只有当输入基准有噪声时、PLL1才是必需的、 VCXO 可用于锁定 有噪声的输入基准并为 PLL2提供干净的源(可能处于更高的频率)。
    • 为相应的 EVM 终端配置输出时钟。 我没有看到您提到为 DCLKout0删除 R103和 R111、因此我为 LVPECL 而不是 HSDS 配置了 DCLKout0。 除了输出阻抗 之外、HSDS 理论上还可以驱动240Ω Ω 负载、但会产生失真;如果这些电阻器仍然被组装、LVPECL 是更好的选择。

    我在下面随附的 TCS 文件中进行了更改。 这会锁定实验中的电路板并提供预期的频率。

    e2e.ti.com/.../2.4G_5F00_TI.tcs

    对于 EVM 的返工、移除 R18应足以确保 VCXO 未通电、因此不应受到板载122.88MHz 源的干扰。 您确实需要为  OSCin 连接器上的外部信号填充 R1以驱动 OSCin 引脚;一种快速方法是将 C4旋转90°并填充在 R1封装中,以允许 OSCin*端口上新基准的单端交流耦合。

    此致、

    Derek Payne